This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5405:是否可以使用任何引脚启用和禁用器件?

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716559/tps5405-is-it-possible-to-enable-and-disable-the-device-using-any-of-the-pins

器件型号:TPS5405

我希望能够禁用(启用)此器件。  启用器件的说明很少。  我认为我可以使用 SS 引脚、但没有此功能的示例或说明(如果存在)。  我的想法是将 SS 引脚拉至接地。

有什么想法吗?

谢谢、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、
    如果将 SS 引脚拉至 GND、则 Vout 应为0V。