This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230A:SW 的最小/最大电压

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715070/tps61230a-min-max-voltage-of-sw

器件型号:TPS61230A

您好、先生:

    我检查 SW 引脚的 TPS61230A 最小电压、

它显示-0.3V。

但我检查第15页上的波形、

最小电压似乎超过-0.3V。

您能否帮助分享最小电压低于-0.3V 的 SW 测试条件?

您还能分享一下它的测试波形吗?

谢谢!

TPS61230A 的 SW 引脚电压

SW 波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rock:

    即使低于-0.3V、您也无需担心 SW 引脚的负下冲。
    数据表中写入的技术规格-0.3是一个直流值、这意味着如果使用一个低于-0.3V 的直流电源、它将汲取一个到 SW 引脚的电流并将器件击穿。 当器件正常工作时、由于开关期间的寄生元件、下冲是正常行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack:
    那么、如何达到 SW 的最小电压?
    时间是多久?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    如果升压转换器正常工作并且布局足够好的话。 您无需担心它。

    很难说达到 SW 的最小电压和时间是多少。

    有一个应用手册: 了解 SW 节点的绝对最大额定值。 希望它能帮助您理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack:
    谢谢你。
    该文档仍然没有显示哪个电压适用于 SW、
    如果 SW 为-1.2V、则该功能可能仍然可以正常工作、只是效果不好
    当它持续使用很长时间时、它将变得最糟糕。
    我认为 SW 引脚的仿真电压将会有一个设计标准、
    您能帮助与您的内部成员进行讨论、以便为我们分享信息吗?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rock:

    如果在正常 MOSFET 开关期间生成负电压-1.2V、则不会出现问题。 这并不意味着“对它不好”
    有时下冲电压与测量方法相关。 始终使用小环路查看 SW 引脚波形。 本文档介绍了如何测量 SW 引脚波形。
    您还会在此处显示波形。 因为我不知道长期意义。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生:

      按如下方式上传波形:

    您可以看到下冲为-0.72V、大于您的规格-0.3V、

    也许在设计阶段是可以的、但在 MP 阶段可能会发生-100V 下冲呢?

    我列出的值 有点夸张。

    我只想说、如果 TI 没有有关它的详细规格、  

    客户无法设计、因为没有标准判断它是否正常?

    Ceatainly、我认为 TI 还应该展示 SW 引脚波形、以便我们参考规格检查。

    因此、需要您的帮助才能获得 SW 引脚的下冲和过冲规格、  

    还请提供 TI 可以在最佳条件下测量的波形、

    还请为我们展示最佳测量条件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rock:

    请确保探针的接地导线保持非常短。 为此、请使用缠绕在接地连接的示波器套管上的弹簧夹。 确保客户使用所述的短引线在有问题的引脚(非常靠近)上进行测量、并验证测量结果。 我们需要减少任何会导致测量误差的寄生效应。 如果实施上述内容仍违反绝对最大值规格、实际示波器激发也会很有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack:
    那么、您能分享一下 TI 提供的波形吗?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rock:

    我现在没有使用良好测量方法的 SW 波形。 您提供的波形应该没有问题。 -0.72V 不是问题、因为能量不大、不会损坏 SW 引脚。 0.3V 规格是直流电压规格、因此不应将-0.72V 与之进行比较。
    我将检查 TI 是否具有与短时间最小值相关的规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rock:

    我们没有这样的规格。 该值与 PCB 布局有关。 我建议客户按照数据表进行布局。 那么最小电压尖峰不是问题。 如果客户布局足够好、我们从未发现与 SW 引脚相关的问题。