This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池停止开关

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD86311W1723, CSD85302L, CSD85301Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715438/battery-kill-switch

主题中讨论的其他器件:CSD86311W1723CSD85302LCSD85301Q2

您好!

我们计划在电池和电路其余部分之间使用 n 沟道 e MOSFET。

我们需要在栅极电压较低时关闭 MOSFET、在栅极电压较高时打开 MOSFET。

额定电流应大于1A、且 Rds-on 较低、额定电压应大于4.2V

此外、MOSFET 应是双向的(漏源极和源漏极)。 基本上、当 MOSFET 导通时、我们需要它来支持电池充电以及电路的电源放电、具体取决于电压电平、以较高的电压值为准。

您能否建议几个 n 通道 e-MOSFET 并让我知道此配置是否起作用?

提前感谢。

此致、

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、高电流路径上的电池终止实施 可能具有不同的拓扑。 FET 的选择也取决于 电池的峰值短路电流和负载。 请参阅有源二级保护开关,它们与基于初级保护器的保险丝和直插式保险丝配合使用(取决于行业标准)。 电池电压、OV、 I_shortcircuit、I Load 等决定选择 FET。

    TI 在 bq769x0和 bq7718x 系列中提供了许多保护器和次级保护器

    希望这对您有所帮助

    Vish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    感谢您来到我们并考虑我们的 MOSFET。

    从描述中可以看到、您有一个单节锂离子电池系统、因此我假设您需要一个工作电压低至2.5V 的器件来管理最大电池寿命和4.2V。

    此外、我假设您不能使用体二极管导通、并且需要在配置中使用背靠背的器件、如下所示:

    您可以将栅极1和栅极2连接在一起、以同时打开和关闭每个器件。 您需要背靠背器件、以确保当充电/放电极性在源极/漏极上翻转时、一个 FET 的体二极管不会导通。

    CSD85302L 是一款可轻松处理1A 电流的极小器件、其电阻额定值@4.5Vgs、电压额定值为2.5Vgs、这是一种基于芯片级芯片的封装。 您可能需要考虑的另一个器件是 CSD86311W1723。 如果您的制造环境更喜欢塑料封装器件而不是这些仅硅封装、那么我建议使用 CSD85301Q2、这是一个双路 SON2x2、并且可以在 PCB 上进行配置以复制上述电路。

    以下是电池管理单节锂离子电池可能感兴趣的参考设计、在这种情况下、它使用 PCH MOSFET、该 MOSFET 执行与您在此处请求的 nch 器件相同的功能。

    但愿这对您有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我计划在共漏极配置(CSD85302L)中使用。

    如果我使用公共源配置(CSD86311W1723)、会有何不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、

    只要您的驱动电路向 FET 栅极提供正确的电压以将其导通、该器件将以相同的方式运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢