This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24050:是否需要外部主机生成信号以触发 ISET2切换到不同的充电电流?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24050, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716729/bq24050-need-external-host-to-generate-signal-to-trigger-the-iset2-to-switch-to-a-different-charging-current

器件型号:BQ24050
主题中讨论的其他器件: BQ24040

您好!

对于 BQ24050、当连接到 USB 端口或直流适配器时、似乎仍然需要外部主机生成信号来触发 ISET2以切换到不同的充电电流(快速充电电流/500mA)。
同样、对于 BQ24040、需要一个驱动逻辑电路来切换充电电流、如数据表中所示。

需要您的帮助来确认 BQ24040和 BQ24050都需要外部信号、因为我的设计目前没有用于切换 ISET2的驱动器逻辑/主机/微控制器、或者是否有单独的电路可以这样做?
此外、如果我将 ISET2绑定为以500mA 的电流永久充电、那么在将最高支持100mA 的 USB 端口连接到我的器件时会产生什么后果?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    控制三态开关需要外部驱动逻辑。

    如果使用固定500mA 设置、则如果输入电压因输入电源(如100mA 电源)受限而下降、IN-DPM 会降低输出电流。