This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:将 TPS60188用作电子锁门的12v 升压转换器。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716631/tps61088-using-tps60188-as-a-12v-boost-for-electric-lock-door

器件型号:TPS61088

您好!

我正在开始电子锁设计。 我有两种工作模式:

1.交流电源出现故障时,电池输入电压为6.4V (2节电池)。

2.交流适配器提供12V 电压。

我是否可以使用 TPS61088来提升电池电压并绕过12V?

输出参数为12V/4A。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noam、您好!

    TPS61088可支持6.4Vin/12V/4A 输出、但要确保最大输出电流低于4A、 12V/4A@Vin=6.4V 已接近其最大输出能力。