This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:适用于铅酸、SOH、SOC

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716542/bq76pl455a-for-lead-acid-soh-soc

器件型号:BQ76PL455A

您好!
CAN BQ76PL455A (和 TIDA-00717)

  • 用于铅酸电池?
  • 估算 SOH 和 SOC?

谢谢和 BR、
FK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 FK、

    BQ76PL455A 能够使用任何电池供电、而不受化学成分的影响。 但是、它必须满足一些具体要求。 对于铅酸、以下要求是主要关注点:
    -每节电池的电压必须介于-0.3V 至5.5V 之间
    -必须至少有6个单元格
    -电池的总电压必须至少为12V

    因此、根据您所想到的应用、铅酸电池可与 BQ76PL455A 搭配使用。 请记住、您使用的是总电压小于5.5V 的铅酸电池

    对于 SOH 和 SOC 的估算、BQ76PL455A 没有内置此功能。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、
    Vince