This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3060:有关 BQ 评估软件的问题

Guru**** 2391855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716364/bq3060-questions-about-bq-evaluation-software

器件型号:BQ3060
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R2
大家好、
这是客户第一次使用 BQ3060PWR。 他有几个问题:
  1. 设置 BQ 评估软件时、可以调节哪个规格来控制"充电"和"放电"?
  2. 在校准页面中、结果 为3节电池、但实际电路中为4节电池。 电芯1+2+3 =12V;电芯1+2+3+4也等于12V。 然而、 在实际电路中、他测量了4个输入引脚、结果为:VC1=15.8V; VC2=12.1V;VC3=7.8V;VC4=3.9V。 您能否告诉我与此结果相关的规格?
  3. 在 SBS 页面中、为什么无法更改数据? 如何更改它们?
谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuan、

    不建议在新设计中使用 bq3060。 客户是否考虑使用 bq40z50-R2?


    请按照 EVM 用户手册( www.ti.com/.../sluu342a.pdf )中首先找到的步骤操作。 按照说明校准器件后、请使用 ChargingCurrent (0x14)读取以 mA 为单位的所需充电电流、如 A.21中所述。 请使用 ChargingVoltage (0x14)以 mA 为单位创建所需的充电电流、如 A.21中所述。

    BatteryMode (0x03)中的 ChgM 位启用或禁用向智能电池充电器发送 ChargingCurrent 和 ChargingVoltage 消息。

    如果您打算"控制"充电和放电保护 FET、请设置 OC Chg 和 OC DSG 阈值。 当电流值大于或等于相应的阈值时、如果充电或放电电流在大于 OC 时间限制的时间段内大于相应的阈值、则 CHG 和/或 DSG 保护 FET 将接合。

    2.按照 EVM 用户指南第7.1节中的说明连接4节电池。 如果要使用3节电池、请改为按照第7.1节中针对3节电池的连接说明进行操作。

    3.数据显示在 SBS 页中。 数据在数据闪存页面中进行修改。

    此致、
    Bryan Kahler