This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:无线锂离子电池充电器

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ25100, BQ51003, TIDA-00318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716284/bq51050b-wireless-li-on-battery-charger

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: BQ25100BQ51003TIDA-00318

您好!

我尝试使用 BQ51050B 为3.7V 24mah 锂离子充电电池充电。
最大 充电电流为12mA。 是否可以将 BQ51050B 设置为12mA 最大充电电流限制?
或者您还有其他建议吗?
谢谢!

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Allen
    BQ51050B 在低电流下的电流调节和端接精度较差、不适合此应用。
    了解一下 TIDA-00318这是一款采用小型解决方案的无线电源 RX (BQ51003)和低电流电池充电器(BQ25100)。
    它将支持这种低充电电流和终止电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒,谢谢!

    艾伦