请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5050-1 您好、支持团队、
我的客户希望将 LM5050-Q1 Oring 控制器用于电池充电器应用、ORing 的输出连接到电池、他们需要为输出提供反极性保护、以防止电池端子连接错误。
可以将 D1和 D3从输入移到输出来实现这一点吗?
此外、它是否需要背对背 MOSFET 来防止输出电压、因为即使 MOSFET 关闭、体二极管也无法阻止输出负电压。
谢谢你。
此致、
Wei-Hao