This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:BQ34110在编程期间失败

Guru**** 2638515 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716686/ev2400-bq34110-fails-during-programming

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQ34110

Matt、

我在    Windows 10笔记本电脑和 Windows 7台式机上使用的是 EV2400版本0.18和 BQstudio 1.3.86、我在编程过程中遇到了几次编程失败。  在我创建黄金映像后、我尝试对原始电路板进行编程、在中间、它会挂起、错误消息是"器件未确认"。  我将"SCAN"和"Auto refresh"都关闭、但仍然失败。   

我还尝试从命令窗口执行 unseal 和 unseal_full_access 命令,但不确定从弹出窗口键入该数字的位置。 此外、在我完成编程后、我是否需要执行密封命令?    是否有相关程序?   

谢谢、

维希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有记录问题发生时间的日志文件?

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kunvichet、

    您使用的是 bq34110 EVM 还是其他电路板? 您正在通过关闭"scan"和"Auto Refresh"并执行 unseal 和 unseal_full 访问命令来执行正确的操作。 您还应该确保 BAT 引脚上的电压满足数据闪存中设定的"闪存更新确定"电压参数。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在对电路板上的 BQ34110进行编程、而不是对 EVM 进行编程。 BAT 引脚上的电压大约为765mV。 这是否足够接近或应该接近900mV?
    日志文件中没有显示错误,只是显示消息“No acknowledge from device”。 随附屏幕截图和电量监测计原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要附加的 e2e.ti.com/.../BQStudio-Screenshot.docxForgot。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "Flash Update OK Voltage"的默认值为2.8V。 这可能会阻止您写入数据闪存。 您可以通过设置 CAL_EN、然后将其编程为较低的值来修改此值。 您可以查看 bq34110的更新 EVM 用户指南以了解执行此操作的步骤。