请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2980 团队、
我们的客户正在考虑在其设计中使用 BQ298000。
在表2中数据表的第16页、我们可以阅读以下有关 Rbat 电阻器的信息:
- BAT 电阻器(出于安全考虑、如果 BAT 引脚内部短接、则限制电流)。 如果 BAT 引脚内部短接至接地、此电阻器会限制电流。 BAT 用于 OV 和 UV 的电压测量。 较大的电阻值会影响电压测量精度。
您能不能帮助理解这实际上意味着什么、即:
1.如果在器件裸片(或内部键合线或其他任何组件)上存在持续时间短接 BAT 的情况下、如果 IC 将来无法使用并且必须更换为另一个好部件、这种情况是否正确?
2.在 IC 本身 BAT 引脚上进行一些内部测量时、是否存在短时电流限制的情况、何时将 BAT 引脚连接到 VSS、然后由一些开关或多路复用器或其他器件释放到另一个电位?
3.是否完全出于另一个原因(原因)?
感谢你的帮助。