This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24078:BQ24078 SYSOFF 电压

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716293/bq24078-bq24078-sysoff-voltage

器件型号:BQ24078

大家好、TI 团队

SYSOFF MΩ 通过一个大电阻器(约5k Ω)从内部上拉至 VBAT。

但是、当我 测量 sysoff 引脚时、电压仅为2.1V (电池电压:4.2V)

它的值是否正确? 它是否内部有分频器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mason。
    没错。 有一个内部分频器。