This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:想要使用用户定义的温度规范(不想遵循 JEITA 标准)

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716322/bq25601-want-to-use-user-defined-temperature-spec-don-t-want-to-follow-jeita

器件型号:BQ25601

您好专家、

我的客户现在要求更改温度规格。 我们是否有机会更改 RT1和 RT2以满足不同的温度规格? 例如、0C 至45C 是充电的温度范围。 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann:

    这取决于您希望充电温度范围的大小。 使用 bq25601、您可以对 T1和 T5进行编程、但(T5-T1)应大于或等于50C。 您可以通过 RT1和 RT2对 T1和 T5进行编程。 对于固定的 RT1和 RT2、在对 T1和 T5进行编程后、T2和 T3也是固定的。

    此致、
    洪茂