This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541-G1:BQSTUDIO v1.3.54.1/黄金映像创建和编程

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716201/bq27541-g1-bqstudio-v1-3-54-1-golden-image-creation-and-programming

器件型号:bq27541-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的 TI 社区。

我们目前正在开发电池管理 PCB、该 PCB 应具有 USB 移动电源等功能。 集成了锂电池、我们使用 bq27541-G1电池电量监测计。

我们能够使用 BQStudio 创建黄金映像、我们希望在其中识别电池容量。 最后生成了三个文件。  

一旦我们将此映像编程到另一个芯片、BQStudio 中的烧录过程就会成功、但电池电量监测计(bq27541-G1)不再应答。 它已死。

我们使用以下系统:

具有 BQStudio 的 Windows 7环境。 ->通过 EV2300的 USB 通过 I2C 接口连接到电量监测计。

遗憾的是、我们无法找到有关此主题的任何描述或帮助文档。  

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Halil、

    您能否确认 EV2300上的固件版本。 经验表明、如果器件 在旧固件上运行、则经常会导致通过编程的器件出现故障。

    如果版本不是3.1 m 或 r、请 确保使用以下附件更新您的固件:

    e2e.ti.com/.../1768.EV23000_5F00_876FW-Updater.zip

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Onyx!
    感谢您的留言。 我们已经检查了我们的器件、但遗憾的是固件版本为3.1c。
    我们想用您的提示更新器件、但更新程序需要两个 EV2300、一个用作控制器、另一个要通过 SMBus 进行更新。 那么、该怎么办? 我们是否需要购买第二个 EV2300?

    此致!
    Halil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Halil。
    让我们脱机。我已向您发送了一个朋友邀请、以便我们可以脱机交换消息。
    谢谢
    Onyx