This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65086:V5ANA 和 PVINx 的电压范围

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715948/tps65086-voltage-range-for-v5ana-and-pvinx

器件型号:TPS65086

您好!

我注意到 TPS650860数据表指出 V5ANA 和 PVINx 输入的工作电压范围为4.5V 至5.5V。 但是、TPS65086401的电压范围为3V 至5.5V。 否则、器件在硬件方面看起来是相同的。

此外、我已经在其 EVboard 中测试了 TPS650860、在这些输入端同时测试了5V 和3.3V 电压、并且相关负载范围内的效率保持在85%左右。

我想问两个器件之间是否存在实际的硬件差异、或者对输入范围差异的任何其他澄清。 这与我最终订购的器件选择以及我订购401时在 EVboard 上执行的测试的有效性都相关。

谢谢、

Sam。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    TPS650860和 TPS65086401是相同的硬件。 TPS65086401只是将一个不同的程序加载到了它的一次性可编程存储器中。 此参数可能已在 TPS65086401的数据表中更新、但 TPS650860的数据表中未更新。

    如果您确实为 BUCK3、4、5输入使用了3.3V 电压、请确保同时将 V5ANA 连接至3.3V。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 感谢你的答复。

    您是否计划对该数据表进行勘误? 它有很多问题、包括模糊的描述、不好的英语、就像我现在学习的那样、过时的技术信息。

    谢谢、

    Sam。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    感谢您的反馈。 现在没有计划这样做、但我一定会对它进行研究。

    谢谢、
    Nick