This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:该器件是否检测到完全放电的电池并与负载隔离?

Guru**** 2770655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715816/bq24133-does-this-device-detect-fully-discharged-battery-and-isolate-from-load

器件型号:BQ24133

您好、社区

我们使用上述器件为两节锂聚合物电池充电。 一切都很好。

我想知道 IC 在没有外部充电电压时的行为和

电池通过 BATFET 放电至负载、BATFET 通过/BATDRV 信号进行控制。

当锂聚合物完全放电时会发生什么情况、例如6.5V (8.2V 完全充电)会使 BATDRV 实现

关闭电池并将其与负载隔离、以便保护锂聚合物?

这对我们来说非常重要、因为我们不希望电池继续放电到负载中

完全放电时、因为它可能会损坏锂聚合物。 我正在读取 UVLO、但该电压

似乎适用于单节电池配置。

您对上述内容的评论是有价值的。

此致

Manjula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manjula、

    该充电器不用于代替防止过度放电的内部电池组保护器电路。 大多数封装都具有这样的保护器。 我需要与设计人员确认、AVCC 的 UVLO 在跳闸时是否会通过二极管连接到 BAT 上的电阻分压器、从而禁用/BATDRV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manjula、

    我在工作台上进行了检查、但遗憾的是、当处于仅电池模式且电池电压低于 UVLO 时、/BATDRV 信号不会变为高电平。 因此、为了增加保护功能、您需要添加一个由电池供电的比较器控制的第二个 PFET、与其他 PFET 串联、该 PFET 仅在比较器检测到电压过低时关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    我非常感谢你努力研究这个问题。 我对您进行了类似的基准测试、并同意您的调查结果。 感谢您提出比较器和 PFET 的想法。

    您认为在 BATFET 的栅极驱动电路中使用一个 nfet 来控制它的想法是什么? 当电压过低时、nfet 可被关闭、从而将 BATFET 与 IC 隔离。 这样、我们就可以消除负载路径中附加串联 FET 的压降。

    期待您的评论

    此致

    Manjula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manjula、

    FET 具有体二极管。 为了将电池与系统完全隔离、同时还允许通过一个二极管实现补充模式、我认为您最终需要两个 PFET、使体二极管彼此对正。 此外、NFET 需要高于其源极的电压才能导通。 /BATDRV 逻辑用于 PFET 而不是 NFET。