请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2H160-Q1 您好!
我看到 IC TPS2H160-Q1的电流感测精度如下:-
VVS = 13.5V、IOUTx≥5mA –85% 85%
VVS = 13.5V、IOUTx≥25mA–17%
VVS = 13.5V、IOUTx≥50mA–8%
VVS = 13.5V、IOUTx≥100mA–4%
VVS = 13.5V、IOUTx≥0.5A–3%
因此、在低电流水平下、我不应该期望精度高。 数据表第7页中的数据精确度如何? 在 EVM 上测试此 IC 时(、我发现它与数据表中提供的数据有很大不同? 请帮助理解。
谢谢、此致
Ravi Kiran