This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:浪涌问题

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TPS54560, TPS2372-4EVM-006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716154/tps2372-inrush-issue

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件: TPS54560

我正在开发一个 PCB 、允许我们选择使用 TPS2372作为 PD 接口的 PoE 供电的输出电压12-42VDC。

该电路遵循标准 TPS2372、可提供 RTN 和 PG 以及 VDD。 TPS2372是使用 CLS1和 CLS2引脚上的63R4电阻器为4类器件设置的。

我的12-42VDC 输出由 TPS54560生成。 TPS54560的 EN 线连接到 TPS2372 PG 引脚。 TPS54560上有一个大约为2.3mSec 的缓慢启动延迟。

我在将负载连接到 TPS54560时遇到问题、该负载尝试在开关打开时消耗最大电流。 在12V 输出时、我预计能够消耗大约2A 的电流、但情况并非如此。

我已恢复使用 TPS2372-4EVM-006 EVM 并进行了以下测试:

  1. 将电子负载设置为0.32A、开启负载、连接到 TPS2372-4EVM、连接到 PSE、检测 对电源进行分类并将其切换至负载。 我无法用任何更高的电流重复此操作。
  2. 将电子负载设置为0.38A、关闭负载、连接到 TPS2372-4EVM、连接到 PSE、检测 分级、开启负载、提供电压和电流。 关闭负载。 电流更高时、无法重复此操作。
  3. 将电子负载设置为0.38A、关闭负载、连接到 TPS2372-4EVM、连接到 PSE、检测 分级、开启负载、提供电压和电流。 将负载增加至0.5A (及以上)、而不会出现问题。

在上述情况下、当我手动开启负载时、PG 变为高电平几秒钟后、负载便会发生变化。

我已被指向 TPS2372数据表中的第7.4.10节、我确实看到了 V (Rtn-VSS)波形、如图21所示

从这一点可以看出、我只需加载 TPS2372的输出即可在开关打开时获取最大电流、但需要对其进行分级。

从设计和文档中、我了解了大多数将 PG 引脚连接到开关启动的情况、但这对于使用 TPS54560A 不起作用。

我能不能对这里的情况有一些指导、为什么我的电流消耗不能超过0.38A、对于可变输出、我可能最关注的开关器件是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    TPS2372-4EVM-006旨在与直流/直流转换器搭配使用、以通过 TPS2372的浪涌延迟特性来评估转换器的性能。

    TPS2372的浪涌电流介于275mA 和395mA 之间。 向 EVM 添加负载将阻止大容量电容器完全充电、因此在检测和分类后、IC 永远不会脱离浪涌(内部导通 FET 将保持线性区域、并且可能会加热/热周期)。

    这就是为什么当负载首先关断时、大容量电容器将充电至 PSE 电压、PD 将超出浪涌电流限制(395mA)并跳至正常电流限制(2.5A)。 因此、当您启用负载时、它应该没有问题。 这说明了#1和#3。

    对于#2、重新导通负载时、时序很重要。 它应在 PSE 施加48V 电压后的80ms 之后。 如果您在80ms 后应用负载并在稍后移除负载、您描述的故障是什么? 如果 TPS2372未应用自动 MPS、PSE 应在负载移除后简单地切断 PD 的电源。 但 PSE 不应出现故障。 如果 PSE 上存在故障、您能否尝试使用电阻负载而不是回放?

    对于 TPS54x 设计、我看到了您尝试实现的原理图。 我注意到当 TPS54的使能引脚的绝对最大值为8V 时、PG 被上拉至 VDD (48V)。 概括而言、如果直流/直流在浪涌期间未牵引任何负载并且直流/直流处于关断状态、则应正常工作。 这就是我们在 TPS2373-3EVM-757 (具有独立 PWM 降压转换器的 PD 控制器)上实现该功能的方法。

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    我在 TPS2372EVM 的输出端放置了一个电阻负载、一切正常。 我让电路板进行检测和分类、然后在连接电阻器负载之前等待了几秒钟。 我可以拉预期的电流。

    所以,每天都是学校的日子,为什么不做 Eload 工作呢?

    然后、我将注意力转向 PCB、将 tps2372电路与 tps54560电路隔离。 然后、我将 tps54560电路电源连接到 tps2372eval 板的输出电源。 我还在 tps54560的使能线路上放置了一根导线、以便可以手动启用/禁用它。

    最初、我在 tps54560电路的输出端使用了 Eload、并循环执行了  

    1. 将 tps54560的 EN 置于低电平、为上电做好准备。
    2. 将负载连接到 tps54560的输出并设置为所需的电流消耗
    3. 将 tps2372连接到 PSE
    4. 允许检测并分类 tps2372。 再等待几秒钟
    5. 释放 tps545460的 EN

    在 tps54560的较低电压输出下、我看到了预期的电流、但随着我要求更高电压(>28V)、电流开始下降。 我的 tps54560电路以2V 步长提供12V 至42V 的输出电压范围。 我认为这个压降向下一直到 tps54560电路、我需要进一步研究。

    看起来电路正常工作。 我犯了在 tps2372的输出端使用 Eload 的错误、这让我花费了一些时间。 (我在恒定电流和恒定电阻模式下尝试了负载)

    我将尝试使用电阻负载加载 tps54560的输出、但我想我会看到同样的问题。

    当我尝试获取过多电流时、PSE 和 PD 会在检测/分类环路中循环。 由于我的负载已连接、并且我没有使用 tps2372中的 PG 来控制 tps54560、因此我认为它仍然处于浪涌状态。

    我的目标是使用 tps2372 PG 来控制 tps54560使能引脚、因为存在内置浪涌延迟、但我可能会选择在该引脚中加入一个微法、以便对更长的延迟进行编程并监控电路的其他部分。  但是、我真的希望我不需要它的额外成本。

    霍华德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    很高兴听到 PD 控制器按预期运行。 我对回放的体验始终是将其用于负载瞬态和效率。 eload 是一个有源元件、即使直流/直流转换器已关闭、也始终尝试拉电流、因此我很少将其用于启动/关断。

    如果您需要有关 PD 控制器的进一步帮助、请在解决 TPS54x 转换器调试问题后通知我。

    谢谢!