This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65190:有关输出电容 Cout 上升时间和下降时间的问题

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714543/tps65190-questions-on-output-cap-cout-for-rising-time-and-fall-time

器件型号:TPS65190

      在数据表中,它显示 了 COUT 为4.7nf 时的上升时间和下降时间,我的问题是

。 在数据表中、只有 COUT 段、没有 ROUT 段、我是否知道 您为什么只考虑 COUT 而不考虑 ROUT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否应该知道 Rout 是否会影响上升和下降时间。 MU 客户对此感到担忧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、四月、

    我已就此问题与专家联系。 请在2018年3月8日之前回复。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、四月、

    所有输出均为低阻抗、以实现良好的驾驶性能。 在数据表中、Cout 是外部输出负载、因为预期的 TR/TF 受负载影响。
    您提到客户有疑虑、有哪些疑虑? 客户负载电容和允许的最大 TR/TF 是多少?
    根据8pF 和4.7nF 数据表 TR/TF、可以估算应用 TR/TF 或进行基准测量

    此致、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      他们担心其负载会影响通道1-8和9-10的上升时间和下降时间。

    有关详细信息,请参阅随附的图片, 他们希望了解从探头4到探头9的“探头点”的风险和下降时间。

    TPS65190的输出波形电压为:高+8V 、  低 -8v  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、四月、

    我关闭此主题、因为它是有关此主题的电子邮件通信的副本

    此致、
    Costin