This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:TPS7A91能否直接取代设计前中的 TPS7A90?

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91, TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716583/tps7a91-could-tps7a91-directly-replace-tps7a90-in-the-before-design

器件型号:TPS7A91
主题中讨论的其他器件: TPS7A90

降级:

在使用 TPS7A90生成1.2V (输入为1.8V)进行设计之前、现在计划使用 TPS7A91来使用更高的电流。

 TPS7A91能否 在设计前直接替代 TPS7A90?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lian、

    是 TPS7A90和 TPS7A91是同一系列 LDO 中引脚对引脚兼容的器件。 您可以直接将 TPS7A90替换为 TPS7A91以获得更高的输出电流能力。

    非常尊重、
    Ryan