This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53600-Q1:LM53600-Q1输出电容

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715870/lm53600-q1-lm53600-q1-output-capacicor

器件型号:LM53600-Q1

尊敬的 TI:
  如果 LM53600-Q1设计将输出电容从 22uF/10%更改为22uF/20%、那么这种变化是否存在问题? 该产品适用于汽车照明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    10%或20%只是额定电容的容差。

    • 额定值为10%的20uF 将介于18uF 和22uF 之间。
    • 额定值为20%的20uF 将介于16uF 和24uF 之间

    根据您的要求使用最坏情况、以查看容差是否适用于您的应用。 请记住、随着电容器上的电压增大、电容会减小(降额)。 有关具体曲线、请参阅电容器的数据表。

    所有这些都说很好:)

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric。 没问题。 请单击我上一篇文章中的绿色“This resolved my issue (此问题已解决)”按钮。 然后、我将关闭这个。 谢谢!