This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:MOSFET 驱动器选择

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92518, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715258/tps2662-mosfet-driver-selection

主题中讨论的其他器件:TPS92518TPS92515

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1) 1)使用 TPS92662可以、它具有足够的通道来绕过每个 LED。 当分流两个时、您只需命令两个通道分流。
    2) 2)如果有输出电容器、则无法瞬时改变电压。 在开关矩阵 LED 中、电容器不能过大。 它也可能会达到 OCP、因为对于阶跃输出电压、补偿必须快速变化。
    3) 3) TPS92515和 TPS92518具有迟滞特性、但它们是降压转换器、因此效果要好得多。 它需要比 LED 堆栈更高的电源轨。

    此致、