This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62150A:电感器和模型

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62150A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716144/webench-tools-tps62150a-inductor-and-model

器件型号:TPS62150A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、团队、

我的客户希望使用 TPS62150A、因为它在轻负载和1.25Mhz 条件下具有良好的效率。 在 Webench 上、他们运行了一个仿真、并筛选了所选的2.2uH 电感器、而且非常昂贵。 因此、我的问题是、webench 如何决定为电感器选择哪种筛查/保护?

此外、从 TPS62150A 的数据表中可以看出、当器件用于轻负载时、它会进入省电模式并保持在 DCM 模式;在 webench 上进行的仿真会考虑省电模式? 当我选择小电流输出时、它是否被激活?

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    根据数据表、电感器的值在 WEBENCH 上固定为2.2uH。 请使用如下所示的"替代器件选择"选项选择所需的电感器。 此外、您可以将优化器位置更改为2、以便 选择低成本电感器。  

    1.单击电感器、然后单击"Select Alternate component"

    2.请点击价格。 然后选择所需的电感器、如下所示。

    此外、WEBENCH 还考虑了轻负载条件下的省电模式运行。 该器件的开关频率随着负载电流的增加而降低。 仿真完成后、您可以在性能摘要中检查平均开关频率。

    谢谢、此致、

    普拉文 B