This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2996A:序列要求

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2996A, TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716348/lp2996a-sequence-requirement

器件型号:LP2996A
主题中讨论的其他器件: TPS51200

您好!

我们收到了客户关于 LP2996A 的问题。
请帮帮我们。

[问题]
VDDQ、Avin、PVIN 和/SD 之间是否有任何启动和关断序列发生?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    PVIN 不应在任何时候超过 AVIN。
    建议对 LP2996A 使用 TPS51200数据表图19和20上的类似序列。

    打开:
    1. Avin 首先出现、PVIN 和 VDDQ 上升、然后使用/SD 打开器件。
    2. Avin 和 EN 先出现、PVIN 和 VDDQ 上升。

    关闭:
    1.使用/SD 关闭部件,然后 PVIN 和 VDDQ 下降,然后 Avin 下降。
    2. PVIN 和 VDDQ 先下降,然后关闭/SD 和 Avin。

    谢谢