This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410-HB-EVM:LMG3410-HB-EVM

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410-HB-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714551/lmg3410-hb-evm-lmg3410-hb-evm

器件型号:LMG3410-HB-EVM

我将此子卡用于开关频率为250kHz 的双有源电桥直流/直流转换器。 即使在50W 功率水平下、我也无法将直流总线电压提高到140V 以上。 此时将生成故障信号、器件将关断。 请在这方面帮助我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Avishek、您好!
    如果您可以分享原理图、这将非常有帮助。 您是否正在使用 LMG3410-HB-EVM? 如果您使用此电路板并正确提供偏置电源、我怀疑您的转换器在启动时不是软开关、并且您在250kHz 硬开关时进行开关、这可能会使器件发热、并可能进入 OTP 故障。 但是、即使是这样、140V 总线电压也不应导致器件发热到 OTP。
    您是否可以共享您正在使用的冷却? 您是否正在使用风扇冷却设备?
    此致、
    Serkan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在您收到请求的数据后重新打开此 TT。 谢谢!