This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:Vout 的总容差为多少、具有.r.t REFIN

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716215/tps51200-what-is-the-total-tolerance-on-vout-w-r-t-refin

器件型号:TPS51200

大家好、

Vout w.r.t Refin 的总容差是多少?

REFIN 至 Refout 容差为15mV、Vout 至 Refout 容差列为25mV、

那么、这两个误差的总容差是 RSS (平方根和)总和还是直接加它们?  

Rds、

Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    在 TPS51200运行期间、Vout 跟随 Refout、而 Refout 跟随 Refin。 由于 DDR 应用中的输出电流非常小(几 uA)、因此该实际容差更小。
    Refout 到 Refin 的容差为12mV。 输出电压到输出电压的容差为25mV。

    因此、从热性能角度而言、总容差为12mV+25mV=37mV、这在实际情况下不太可能发生。



    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱

    由于 Refout 到 Refin 容差和 Vout 到 Refout 是不相关的误差,我们不应该做平方根来找出总容差?

    此致、
    Praveen GD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、  

    您可以这么做。 这是一种估算总容差的实用方法。  

    我说的是理论上的。  

    谢谢