This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻找一款产品可以实现从8-120V 输入到输出直流5.2v@2.4A 的转换

Guru**** 1825110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716429/looking-for-a-product-can-implement-input-dc-8-120v-to-output-dc-5-2v-2-4a

大家好、

作为标题、我希望寻找一款能够支持宽输入电压范围的产品、其要求如下:

输入:DC 8-120V

输出:直流5.2V

负载:等于2.4A

您能告诉我们哪款产品可以做到这一点吗? 是否有任何相关的参考设计文件? 谢谢。

此致、

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

    低工作电压将限制您对 PWM 控制 器的选择、TI 提供了 UCC380x、www.ti.com/.../ucc2801.pdf 器件、可在5V 或更低电压下运行。

    此致

    Peter