This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:如果启用了充电器泵且 VDD=5V 的 LP8860R 版本应用程序正常?

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715284/lp8860-q1-if-lp8860r-version-with-charger-pump-enabled-application-with-vdd-5v-is-ok

器件型号:LP8860-Q1

大家好、团队:

我的客户 Visteon 正在使用 LP8860R 版本、EEPROM 已启用电荷泵。

但在应用中、VDD 电源为5V、您能帮助检查此应用是否适用于 LP8860?e2e.ti.com/.../4214.LP8860.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alpha、

    当 VDD 为5V 时、通常不需要电荷泵、因为对于大多数 MOSFET 栅极驱动器而言、5V 通常足够高。
    但是、如果它们仍然启用电荷泵、这是可以的。 在这种情况下、栅极驱动电压为10V。 对于大多数 MOSFET 而言、这是可以接受的。 客户可以检查他们使用的 MOSFET 的最大栅极-源极。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirley:

    感谢您的回复。

    如果客户继续使用 R 版本、但将 VDD=5V 直接连接到 CPUMP 输出并移除 C1P 和 C1N 之间的电容、情况是否正常?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alpha、

    在这种情况下、栅极驱动器电压来自 CPUMP 电压、等于 VDD。 因此、如果他们在使用 R 版本时仅将 CPUMP 连接到 VDD、这是可以的。