设计
感谢您检查我的 SCH、输入电压 VDD=12V、LED:5通道、10个串联 LED;将使用混合调光
如何为我的应用设置 Vmaxboost 和 Vminboost:10个串联 LED 在26V-35V 范围内;Vmaxboost 设置主要功能是 LED 开路保护?适合比最大 LED 电压高20%? 但 Vminboost 的含义是什么? 以及如何设置它?(Vminboost 是在 Vmaxboost 设置之后创建的)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
设计
感谢您检查我的 SCH、输入电压 VDD=12V、LED:5通道、10个串联 LED;将使用混合调光
如何为我的应用设置 Vmaxboost 和 Vminboost:10个串联 LED 在26V-35V 范围内;Vmaxboost 设置主要功能是 LED 开路保护?适合比最大 LED 电压高20%? 但 Vminboost 的含义是什么? 以及如何设置它?(Vminboost 是在 Vmaxboost 设置之后创建的)
您好!
由于您使用三电阻器方法来设置输出电压、因此您可以使用数据表中的公式6来设置最大升压电压。 然后您可以获得 RFB1 (R39)的电阻值。 Vmaxboost 基于最大 LED 灯串电压。 适用范围较高20%。 这也是 LED 开路灯串检测的电压。
通过 RFB1的电阻值、可通过等式7确定最小升压电压。 只是为了确保等式7中的 Vminboost 高于最小 LED 正向电压26V。
关于原理图、我可以看到、设计中没有足够的输入电容器。 请检查 R35的额定功率。 恐怕0603封装尺寸不够大、无法提供电源。
你(们)好、雪
谢谢、
由于 TI 的其他 P/N 或其他品牌 LED/背 光驱动器没有提到"Vminboost"、只是为了将 Vmaxboost 设置为开路保护、
您能解释一下 Vminboost 值存在的意义和功能吗?谢谢
下面是我对"Vminboost 值"的理解: "当 I (LED 电流)降低导致 LED 总电压降低时,会导致触发 LED_DRV_headroom +500mV (尚未触发短路_LED_THRESHOLD),因此自适应控制降低电压,实际上,它只需要降低到(最小 LED 电压+余量), 为了获得裕度、建议 Vminboost 可能小于最小 LED 电压"
我的理解是否正确?