This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:温度过高

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175, PMP10594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716151/lm5175-excessive-temperature

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: PMP10594

您好!

该器件的温度约为62°C、电感滤波器的温度约为72°C、输入为12V 时无负载。

无论稳压器的负载如何(在无负载的情况下进行测试)、各种电路板都可以再现这些结果。  

我正在检查类似情况:

有什么想法会导致这种情况?

附加了其他信息(原理图、SW1和 SW2信号、热像)。

谢谢

老挝胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:

    当输入为24V 时、器件中的温度上升至72°C、电感滤波器中的温度上升至98°C。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lao、

    您似乎将电路设置为 CCM、CCM 即使在空载时也会有循环电流。 您的电感器看起来像一个小电感器。 请按照快速入门计算器选择合适的电感器以降低功率耗散和温升。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好
    感谢您的反馈。 谢谢。
    我们将电路更改为以 DCM 模式运行、并且温度几乎降低到了环境温度。 我们希望在我们的应用中保持这种模式。
    在同一 PCB 上、我们有第二个输出为24V 的 DC/DC。 我们应用了 DCM 模式并降低了温度、但与另一个转换器不同。 我将就这种情况创建另一个帖子。
    谢谢
    老挝胡