This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65279:限流器精度

Guru**** 2811925 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65279, TPS54290, TPS65261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716399/tps65279-current-limiter-accuracy

器件型号:TPS65279
主题中讨论的其他器件: TPS54290TPS65261

您好!

我们采用 TPS65279进行设计、需要将电流限制设置为小于5A (介于2-2.5之间)。

我们需要了解有关电流限制器精度(数据表的 eq.2)的更多详细信息、如电气表中所示...

例如、eq.2是否可以向下扩展到1Amp?

那么精度会是多少?

我们是否有任何特征评定数据?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    无法将峰值电流限制设置为低于5A 的值、变化可接受。

    您需要多少 Iout?

    TPS65261 (3A/2A/2A 三路降压)或 TPS54290 (1.5A/2A 双路降压)似乎更适合您的应用。

    如有任何其他需要、请告诉我。

    此致、

    Sam