请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54428 大家好、团队成员。
我的客户现在正在考虑 TPS54428。
收到客户的以下问题。
您能告诉我这个问题吗?
CBST 的建议值为0.1uF、但您可以将其与1.0uF 搭配使用吗?
目前、陶瓷电容器的可用性不佳、
我的客户在获取0.1uF 电容器时遇到问题。
此致、
Masumi Sekiguchi。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.