在尝试使用 LM5017隔离多路输出之前需要进行几次查询
*假设 VINmin=16V 且 IVSEC1=15V、IVSEC2=2.5V、IVSEC3=每@30mA 负5V、那么开始设计时使用非隔离式 VPRI = 10V 是否合理、它的目标是通过 Fly-Buck 变压器的比例调制比例实现隔离式次级输出
*"变压器"表不用于从"计算"表中选择输入输出参数、例如、两个表中的 Lpri 也不同50uH 和40uH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在尝试使用 LM5017隔离多路输出之前需要进行几次查询
*假设 VINmin=16V 且 IVSEC1=15V、IVSEC2=2.5V、IVSEC3=每@30mA 负5V、那么开始设计时使用非隔离式 VPRI = 10V 是否合理、它的目标是通过 Fly-Buck 变压器的比例调制比例实现隔离式次级输出
*"变压器"表不用于从"计算"表中选择输入输出参数、例如、两个表中的 Lpri 也不同50uH 和40uH
祝您好运、
我建议选择非隔离式 VPRI、以便最大占空比(最小 VIN)不超过50%。 此应用手册提供了有关原因的大量有用信息。 那么、您可以使用不同的匝数比来获得不同的 VOUT。
由于优化的参数不同、这不是一个确切的科学。 根据您要进行的优化类型、您可以选择40uH 或50uH、但两者都可以正常工作。 请记住、这是变压器的磁化电感。 您希望漏电感尽可能小。
Sam