This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55165-Q1:升压 FET 故障保护

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715847/tps55165-q1-protection-for-boost-fet-failure

器件型号:TPS55165-Q1

大家好、

我想知道 TPS55165是否具有内部升压 FET 短路故障保护。

在升压 FET (次级侧的低侧 FET)短路故障的情况下、初级侧高侧 FET 将会怎样

自动关断以保护 VIN 至 GND 短路路径?

我正在考虑 此故障是否需要外部保护 FET。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    如果输出电流过大并触发峰值电流 OCP、则初级高侧 FET 将关断以保护 Vin 到 GND 的短路径。

    但是、如果 IC 本身损坏导致内部 升压 FET 短路、则取决于它是什么类型的损坏。 如果损坏不会影响另一个内部电路、则初级高侧 FET 可能仍然可以关断、但如果损坏是灾难性的、 同时导致另一个电路损坏、则很难说。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我明白了。

    我还有一个问题。
    是否有针对自举电容器开路/短路故障的保护?
    如果它将关断至安全状态、则正常。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    当自举电容器出现开路/短路故障时、高侧 FET 无法打开。 通常、IC 不会损坏、更换新电容器后可以恢复。