This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:保持功率特征

Guru**** 2893070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715928/tps23754-maintain-power-signature

器件型号:TPS23754

尊敬的 E2E 会员:

您能不能告诉我维持功率特征的行为?

请参阅下图、

MPS 何时开始检测? VOUT 准备就绪或浪涌后?

如果 MPS 开始检测浪涌后的时间、那么绿色周期是否需要超过10mA?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    当在 VDD-VSS 上施加工作电压(~48V)时、将生成 MPS 脉冲。 这将在浪涌前不久出现、其中显示"PI Powered (由 PI 供电)"、因此、是的:需要在绿色周期内检测到10mA 电流。

    谢谢、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回复。

    我们的客户有一个问题、在绿色环保时期、电流 将低于10mA 、此时 将关断。

    如何修改电路以增加绿色周期的电流?

    谢谢!