This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55165-Q1:汽车类交流浪涌保护

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716073/tps55165-q1-automotive-ac-surge-protection

器件型号:TPS55165-Q1

大家好、

 是否有各种 OEM 要求的系统级汽车交流浪涌超过40V (但时间有限)的测试数据或规格?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsuji-San、

    您能否向我们分享系统级汽车交流浪涌规格? 然后、我们可以根据要求进行检查。