This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51363:REFIN/REFIN2与 GND 的间接连接

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715838/tps51363-refin-refin2-indirect-connection-to-gnd

器件型号:TPS51363

大家好、

 在客户应用中、输出电压为1.05V、REFIN 和 REFIN2的设置均为 GND。 但客户不希望直接连接到 GND。 在这种情况下、他尝试在 REFIN/REFIN2与 GND 之间放置一个100千欧姆电阻、但 TPS51363未输出。

 建议的电阻值是多少?

 是否可以更详细地描述基准检测的等效电路?

此致、

Ogasawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REFIN / REFIN2有一些内部序列检测、以0欧姆连接到 GND 是内部判断的建议值。

    连接到 GND 可以节省两个电阻器并简化布局、因此我想知道客户为什么不想直接连接到 GND?  

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuchang、

    原因是客户方面的问题、他不想使用0欧姆电阻。
    是否可以使用1欧姆而不是0欧姆?

    此致、
    Ogasawara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ogasawara、
    1欧姆是可以接受的。

    裕昌
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuchang、

    感谢您的回答。
    我有更多问题。

    Vout 的精度是多少? 1.05V +/- 1%?
    2.输出电压的温度漂移值是多少?

    此致、
    Ogasawara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ogasawara、

    1.05V 可能涵盖+/-1%@TA -10~85C。

    裕昌