你好
2019年、我的客户选择 TPS92314作为其新项目 的规格如下。
----------
非隔离式
输入 AC220V
LED 电压:60V
LED 电流:350mA +/- 5%
--------
问题1.
对于 TPS92314 IC 的规格、哪个因素会影响最终产品的精度? (不包括外部条件、即组件容差/输入电压容差。)
我认为 Vref 会影响准确度,但还有其他问题吗?
(*客户的目标是+/- 5%、... 应该非常困难)
问题2.
ILED 取决于 VREF 连接 :典型值0.14V, 未在 d/s 中指定电气特性
我们是否可以假设 Vref 过流为 0.14V +/- 6%? (为什么6% => Visns 在数据表中被指定为1.15V (typ)/1.22V (MAX))
问题3.
如果需要 ILED 连接、我们必须修整 Risns?
请提供您对修整的看法。
感谢您的支持!!
此致