This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563209:低电流应用设计

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563209, TPS563200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716069/tps563209-design-for-low-current-application

器件型号:TPS563209
主题中讨论的其他器件: TPS563200

您好、Anthony、

在继续之前的讨论过程中、我还有一个与 TPS563209相关的问题。 正如 TPS563209数据表中指定的、它是 CCM 控制器。 对于100mA 的低电流应用、它如何按照数据表中的规定在低电感2.2uH 或4.7uH 电感器下维持 CCM 模式、并将频率固定在大约650KHz。  

谢谢、此致

Harikant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与 TPS563200相反、TPS563209没有零电感器电流检测。 当电感器电流过零并变为负值、直至 FB 电压等于 Vref 时、低侧 FET 将强制导通。 控制逻辑仅与 CAP2有关。 这里要提醒的是、不能选择尽可能小的电感值。 存在负电流限制、谷值电感器电流不应低于该限值。 请按照推荐的表格选择 LC。 谢谢!