请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
海
我正在设计一个纯正弦波逆变器。我只是想为纯正弦波逆变器的 H 桥设计一个滤波器。我们目前正在设计一个基于1650w PV 的逆变器。对于230V 的 rms 电压、最大输出负载电流为5A。我们正在使用 SPWM 驱动 H 桥 并生成交流电并将其应用于负载。我应该为 H 桥输出设计哪种类型的滤波器来纯滤除正弦波。通常在 H 桥输出端使用哪种类型的滤波器来滤除负载上施加的交流电。有些滤波器可以满足某些滤波器的需求 参考设计、如何为纯正弦波逆变器的 H 桥设计滤波器。