This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:客户使用 TPS2373修改 PMP7499以完成12V/5A 规格请求。

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, PMP7499, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715120/tps2373-the-customer-use-tps2373-to-modify-pmp7499-to-finish-12v-5a-spec-request

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: PMP7499UCC2897A

你(们)好,先生  

客户使用 TPS2373修改 PMP7499以完成 12V/5A 规格请求。

您可以帮助检查电路是否正常?

                                    

                                      Bogeye2e.ti.com/.../tps_2D00_2373-sch-output-12v_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    我要看一下。

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    请查看我的以下评论:

    由于 TPS2373使用高级启动、因此 UCC2897A 的 VIN 引脚应开路。
    C16应更改为0.1uF 陶瓷电容器。 而应将22uF 电容器移至 UCC2897A 的 PVDD/VCOUT
    对于 J4、TPH/TPL/BT 以 RTN 为基准、而不是次级接地。 因此、它不应使用跳线连接到 VOUT。 相反、它应该连接到 VCOUT。 与 LED 不同、您还可以考虑使用光耦通过隔离边界将其引用到次级侧。

    此致、
    达尔文