This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28550-R1:电池保护的替代方案***电池配置检测

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD83325L, BQ27742-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715465/bq28550-r1-alternatives-for-battery-protection-battery-profile-sensing

器件型号:BQ28550-R1

大家好、

我正在开发一款由电池供电的便携式设备、我正在寻找一款用于电池保护的 IC。 在查看 时、我发现 bq28550-R1很有用、但问题是其状态为 NRND。 此组件是否有任何可用的替代方案?  

或者,计划的其他操作是拆分功能并使用电池保护 IC (最好具有集成 FET)和电量监测计。 考虑到这一点、ONSEMI (LC05732ARA)的器件看起来不错。 任何电量监测计都可以工作。  

我想知道哪种方法更好、两者是否有任何 TI 选项可供选择。  

TIA

S. Peshkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddhesh。

    如果器件标有 NRND、请勿使用。 通常有一个原因标记为 NRND

    对于替代器件、我建议您考虑使用具有高侧 FET 驱动器的 bq27742。 这样做的好处是、如果存在安全条件且 FET 关断、您仍然能够与监测计进行通信、而与 bq28550不同、您将失去通信。 您还可以考虑 bq27750。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    感谢您的快速回复。 您提到的 IC 看起来不错。 与我的要求类似。 我浏览了数据表、其中提到的 FET (CSD83325L)的最大 ID 值为8A。 虽然我的应用将达到5A 的标记,但我计划将其设计为10A 以安全运行。 使用不同的 FET 是否正常? (我为应用中的其他功能免费使用的 FET 之一是 CSD16340)。
    我要澄清的另一点是、根据第8.4.1.4节、通过监控感应电阻器上的压降来确定过流充电和放电。 那么、对于过流情况的决策、阈值是多少? 因此,对于10A 放电电流,Rsense 的值应该是多少?(数据表中提到4到20m Ω)
    是否有适用于 bq27742-G1的 Webench 等设计工具?
    谢谢、
    Siddhesh Peshkar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddhesh。
    是的、您可以使用不同的 FET。 它不必是推荐的。

    您可以选择任何感应稳压器值。 只需确保感测上的压降不超过数据表中 SRN 和 SRP 引脚的最大指定精度。 过流阈值可通过 OCC 和 OCD 位进行编程。

    没有、没有适用于此监测计的设计工具、如 webench
    谢谢
    Onyx