This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:连接

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715238/bq28z610-connection

器件型号:BQ28Z610

你(们)好

我们拥有2s5p、2s3p 和2s2p 电池配置、每节电池组具有3.7V、2600mAh

我们的系统具有 ISL9238A 的适配器输入 、通过 ISL9238A、我们将生成系统输出(连接到系统电源) 和电池输出(连接到电池进行充电)、如果不提供适配器、电池将通过系统输出放电。

现在、我们还想使用 bq28z610监控电池状态、温度。 但是、我们对如何将它们连接到 bq28z610和 ISL9238A 以及应该连接到 PACK+和 PACK -的内容感到困惑?

谢谢

Krunal Shah

e2e.ti.com/.../DOUBT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的主题已分配给我。 我将在当天回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在电池组中、监测计会将每个并联电池块视为一个电池。 因此、配置实际上仅是连接了多少个并联电池的2秒配置不重要。 将底部电池的 CELL1-端子连接到 GND。 将 CELL1+和 CELL2-端子连接在一起、并将其与 VC1相连。 然后将电池2+连接到 VC2。 最后、根据 DS 将电池2+通过保险丝和 FET 连接到电池组。 然后将 GND 连接到 SRP、在 SRP 和 SRN 之间连接感应电阻器、并将 SRN 连接到 PACK-。 然后、您可以获取 PACK+并将其连接到 CHG FET 源极端子上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、电池

    感谢您的回复、您能否告诉我们应该连接到 Pack +& Pack -的内容、您可以看到我们也在使用 ISL9238A 来连接适配器、其输出将连接到系统和电池。

    谢谢
    Krunal Shah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 ISL 原理图中、PACK+看起来像进入 BAT、PACK-进入 GND。 您可能需要检查它们。 与 bq28z610的连接如规定的那样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、电池

    因此、电池组将连接到 ISL 和 bq IC 的两个位置是正确的? 2p 1p 和1n 将连接到串联电池、正确

    您能否向您发送电子邮件地址、以便我们可以共享原理图供您查看和评论。

    谢谢
    Krunal Shah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以为您查看电量监测计、但对于充电器、在我看来连接是通过电量监测计(电池的另一端)。 要确认您需要与充电器制造商交谈。 如果您希望我将原理图发送给我、请在 PM 之前将其发送给我。