This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:BQ76PL455的通信

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715793/bq76pl455a-communication-of-bq76pl455

器件型号:BQ76PL455A

一个 MCU 连接到 BQ76PL455进行通信。 唤醒后、24V 电源将在 VP 3.3V 时提供7mA 电流。 初始化后、TX 引脚无失真地发送信号。 BQ76PL455的接收器信号也没有失真。 VIO 和 WAKEUP 由3.3V 电源供电。 VP 和 VDIG 由5.3V 供电。 VREF 引脚为2.5V。 CHP-CHM 生成周期为3us 的方波。 RX 和 TX 引脚通过放置在 BQ76PL455附近的10k 电阻器上拉、该电阻器具有100 Ω 串行电阻器

通过示波器、当 MCU 每500ms 发送一个信号时、BQ76PL455将每隔几秒(有时每10秒)回复一次。 现在、我无法再获得回复信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    请检查 所附的电荷泵波形。  首先、如果在唤醒后进行通信、然后丢失通信、则应怀疑一些外部电容器泄漏。 检查电荷泵反激电容器。