This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:将输出电压设置为5V 和3.3V

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716216/tps53681-setting-vout-to-5v-and-3-3v

器件型号:TPS53681

您好!
我的情况与 e2e.ti.com/.../707586中描述的情况类似
我想使用此降压控制器的通道 B 从12V 标称输入电压轨生成3.3V 电压(但其范围可以是9V 至14V)。
阅读数据表、我无法找到任何原因、无法使用反馈引脚 BVSP 上的分压器网络生成此类输出电压电平。
是否可以知道除分压器网络外、使用该组件生成更高 Vout 所需的其他修改?
谢谢

此致、

Simone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simone、

    您肯定可以在3.3V 输出电压下使用 TPS53681、但它所涉及的工作要比仅仅放置电阻分压器的工作要多一些。 我将向您发送一封私人邮件、并与您共享该文档。

    谢谢、

    Carmen