This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BSM 常见问题

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715772/bq76940-bsm-common-ground-issues

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350

您好!  

我想升级 BSM、将外部电位计作为输入并进行数据按摩(图2、)、而不是控制器/负载侧的外部电位(图3)、但将两个控制信号连接在一起意味着必须将两个接地连接在一起(图1)。 想象一下、当 PACK-和 PACK+连接到负载尖峰时、由于负载接地等于 BSM 接地、我的现有设计是 CHG 和 DSG 都由 MCU 连接、因此在没有 MCU 命令的情况下断开路径以防止尖峰或浪涌电流、 现在测量放电电流看起来也很奇怪。

有人能帮我审查我的设计吗? 我是否需要隔离两个接地? TI IC 解决方案有何帮助?  

老虎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tiger、

    bq76940应帮助您监控任何高达15S 的电池组、并与 MCU 或我们的 bq78350电量监测计进行通信。 它为电池以及电流和温度提供数字输出。 因此、我不确定是否需要运算放大器、但您会比我们更清楚自己的设计需求。 除此之外、我似乎找不到专门针对 bq76940的任何问题、因此如果您需要有关此器件的任何信息、请告知我们。

    谢谢