This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV803:请求 TLV803为波形噪声加电

Guru**** 2381080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV803
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715974/tlv803-asking-for-the-tlv803-power-on-waveform-noisse

器件型号:TLV803

大家好、
这是比较器的原理图和波形。
您能否检查为什么通道2在 VDD 上升时刻具有纹波噪声?


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH、

    TLV803为开漏输出类型、因此您必须使用一个上拉电阻器来达到至少10k Ω 的 VDD。 电阻器越大、对输出噪声的帮助就越好。

    此外、您还可以添加去耦电容器、通过在 VDD 输入引脚附近添加一个从 VDD 到 GND 的电容器来去耦从输入到输出的噪声。

    请进行这两项修改、并告诉我噪音是否仍然存在。 谢谢!

    Michael