主题中讨论的其他部件:BQEVSW、 bq20z45-R1、 EV2400、 BQSTUDIO
大家好、我正在尝试对两个电池组运行一些自动循环测试。 一个使用 bq20z45-R1、另一个使用 bq20z65-R1。 遗憾的是、一个芯片的软件不支持另一个芯片、反之亦然。 在多次尝试卸载和重新安装不同版本的 bqEVSW 后、我现在收到一个"install error:file missing"弹出窗口、后跟一个"Run-Time error '9':subscript out of range"弹出窗口。 奇怪的是、安装后程序成功运行后会发生这种情况。 我当前启动并运行软件的方法是为相应的芯片运行安装脚本、而不是关闭应用程序。 尝试从'/Program Files (x86)/Texas Instruments/bq Evaluation Software'中程序文件的桌面快捷方式运行软件会导致上述错误和崩溃。 另外需要注意的是、该程序不会自动选择正在使用的芯片。
我使用 EV2300连接电池、并且运行的是 Windows 10。 我尝试使用 EV2400、但即使安装了支持组件、bqEVSW 也无法识别。
我的问题是、是否有支持 bq20z45-R1和 bq20z65-R1的稳定版本 bqEVSW? 或者是否有办法让 Battery Management Studio 使用这些芯片?