This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24630:ISET2能否在 RSR = 10mR 时保持悬空?

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716063/bq24630-can-iset2-left-floating-with-rsr-10mr

器件型号:BQ24630

ISET2是否可以在 RSR = 10mR 时保持悬空、 因为数据表提到 Iterm 是具有10mR 感应电阻器的125mA 标准。

那么、为什么要设置它呢?

如果我需要将其设置为什么设置?

(对我来说、更少的器件更好)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frits、
    是的、ISET2可以保持悬空、并且由于10mR 感应电阻器、将被钳位到125mA。 ISET2可配置为在恒压(CV)期间进行电池充电、这使用户能够在需要时终止。 如果您不需要电阻分压器或连接到 ISET2上的 VPULLUP、则会在125mA 左右终止。 对于充电终止:Viterm <=1.5mV、125mA 的精度将不如数据表中所示。