请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1 您好 TI 支持团队,
我想将 ASOC 限制为100%,因为我在日志文件中看到,有时电池充满电时为101%。 配置中是否有位限制此值?
B.R
Alexander Burtakov
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI 支持团队,
我想将 ASOC 限制为100%,因为我在日志文件中看到,有时电池充满电时为101%。 配置中是否有位限制此值?
B.R
Alexander Burtakov